This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2402-Q1:如果 VIN 和 V+之间存在内部钳位二极管

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1, LM2904B-Q1, LM2904-Q1, LM2904, LM2903B, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286274/alm2402-q1-if-there-is-internal-clamping-diode-between-vin-and-v

器件型号:ALM2402-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904-Q1、LM2903B-Q1 LM2904LM2903B、LM2904B-Q1

您好、专家!

希望您做得好。

我想问一下、LM2904-Q1运算放大器是否有内部钳位二极管。
在客户的测试中、当放大器处于睡眠状态时、V+未通电、但运算放大器的输入为高电平。
在 V+未受电的情况下(去耦电容器连接到 V+)、VIN 到 V+是否有路径?
如果有路径、是否可以将二极管与 V+一起添加以阻止连接到电池的路径、如下所示?

此外、我注意到 LM2903B-Q1中有钳位二极管、LM2904在方框图中似乎有所不同、您能帮忙吗? 谢谢。

LM2904:         LM2903B: