This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4990:OPA4990S 控制模式

Guru**** 2796715 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC70502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285105/opa4990-opa4990s-control-mode

器件型号:OPA4990
主题中讨论的其他器件:DAC70502

大家好、

目前、我想为使用 DAC70502+OPA2990S/4990S 在同一个电路板上输出两个 V/I 的客户提供分立式解决方案。

我们的 AE 向我推荐下面的电路、但我想问您一些问题:

1) 1) 请帮我 理解 电压输出部分的原理吗? 如何使用两个运算放大器实现输出+-10V?

2) 2)从数据表中、 OPA4990S 具有关断功能、因此可以替代多路复用器。 但它没有指定同时控制哪两个通道。 因此我想确认这一点。

  

我还附上了这种分立式解决方案的一页介绍、供您参考。  

e2e.ti.com/.../ISFA_2D00_426_5F00_VI_5F00_AOUT_5F00_onepager.pptx

非常感谢!  

此致、

玛吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maggie。  

    1.您的输出电压摆幅必须处于+电源轨的余量限制范围内。 距离每个电源轨的余量可能在 mV 到1V 之间、这种情况下可能会发生输出信号失真/削波。 数据表提供了不同负载和电源电压下的不同余量规格:                                                  

                

    对于您的+-10V 输出电压用例、并根据数据表、您可以在2k 负载上适应200mV-300mV 的余量、从而本质上使您的电源轨+-10.3V。 为了在输出摆幅和电源轨之间留出足够的余量、+-12V 就足以避免信号削波。   

    2.在.pptx 中查看您的布局后,您似乎使用的是带有双运放的封装,而双运放上的关断引脚是独立控制的。  

    此致、

    Ore.  

    TI 不对超出本数据表范围的任何信息负责。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maggie。  

    矿石正确。

    如果您需要有关电路工作原理的进一步解释、我会利用以下电路设计: https://www.ti.com/tool/CIRCUIT060014

    它可用作具有非门的多路复用器、使能信号可连接到一个 SHDN 引脚、而不在另一个关断引脚上。  

    祝你一切顺利。
    Caro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    我想问一下、用于电压输出的两个运算放大器有哪些功能? 第二个运算放大器跟随 VOUT、第一个运算放大器的功能是什么? 我不太明白这部分的原理。 你能解释一下吗?

    非常感谢!

    此致、

    玛吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    非常感谢您的帮助~

    此致、

    玛吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maggie。

    至于图像底部的运算放大器、Vref 和 Vin 之间存在电压差、会在输出端子(Vout_shdn)处放大。 在其反馈路径中、有一个缓冲器将前面的所有阻抗隔离开来、从而使电流环路保护器的输出电压保持恒定、而无论其阻抗如何、并且运算放大器的同相输入通过反馈路径接收到恒定的电压。 该电容器通常用于操纵应用的带宽。  

    此致、

    矿石   

    免责声明:TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。 客户应对所有的设计决策负完全的责任。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的快速回复! 这真的对我有很大帮助!

    此致、

    玛吉