This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:OPA548可驱动多大的电容?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286535/opa548-how-much-capacitance-could-opa548-drive

器件型号:OPA548

尊敬的产品系列

有一个问题需要咨询。 我的客户希望设计一个电压范围为-0.8V~-8.5V、电流为~2A 的可调负 LDO。 没有 LDO 可以输出低电平-0.8V。 因此、我的想法是使用 TI 功率放大器来满足 OPA548或类似器件等客户要求。 但我的问题是、如果负载电容大于特定值、放大器可能会不稳定。 如您所知、电力线中可能有很多电容器用于缓冲。 您能建议 OPA548支持的最大打包吗?  客户是否可以在反馈环路中串联一个电阻器以在大电容器负载下实现稳定?  谢谢。

此致、

比尔     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    OPA548数据表的图19显示了 OPA548的过冲百分比与负载电容之间的关系。 对于小信号应用、20%的过冲被视为稳定、但对于线性电源、您可能需要将过冲保持在零附近。

    由于仍然要输出负电压、因此您可以使用反相配置、因为这将允许您以最小的过冲驱动更多的负载电容(G =-1V/V 时高达8nF)。  在创建线性电源时、 您可能不需要开关电源常见的高旁路电容来抑制电压纹波。

    或者、您可以在输出端放置一个大电容并使用一个小隔离电阻器来稳定放大器。 为了实现稳定性、电容负载越大、隔离电阻器需要的值就越小。 您可以利用它来降低通过隔离电阻器实现的功耗。 如果在下游添加额外的电容、放大器仍将保持稳定性。

    另一种选择是将隔离电阻器配置为与电容串联、但与负载并联、如下所示。 这将减少通过隔离电阻器的稳态功率耗散、但会导致负载上发生一些过冲。 如果在没有额外隔离电阻的情况下向下游输出添加额外的电容、则这种配置可能无法保持稳定性。

    请注意、上述大电容值会导致较大的 RC 时间常数、这大大限制了线性电源的响应时间。 根据您的速度要求、您可能需要 确保具有最小的负载电容。

    此致、

    扎赫