This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS321:TS321IDBVR:RθJc μ A、psi JT 参数

Guru**** 2506335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1281945/ts321-ts321idbvr-r-jc-psi-jt-parameter

器件型号:TS321

大家好、

我想知道 TS321IDBVR 的 Rthetajc 和 Ψ JT、因为现在很难在器件周围测量 Ta。

因此、我打算将一个热电偶连接到封装顶部并测量 Tc。

您能 给我展示 RthetaJc 或 Ψ JT 吗?

此致、

和屋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    我已提交热模型请求。 这些过程通常需要两周的时间。 我将在获得信息后进行更新。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    谢谢你的答复,我看到了。

    我想尽快知道这些热参数。

    所以,如果你的过程提前完成,你能尽快告诉我吗?

    此致、

    和屋  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    很遗憾、这些请求由单独的团队完成。 我希望它可以更快,但这是所需的时间。 我将在获得数据后立即更新此值。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我明白了。

    我 期待您提供有关这些参数的信息。

    此致、

    和屋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    我有热模型的结果!

    Theta JC 为99.7

    Psi JT 为34.1

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    感谢您的答复。

    我看到了、我将能够计算这种热条件。

    此致、

    和屋