This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:输入共模电压规范

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1677, OPA140, OPA192, OPA828, OPA4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285367/opa140-input-common-mode-voltage-specification

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件: OPA192OPA828、OPA1677、 OPA4192

我想在数据表中确认共模输入电压范围是正确的、最小值为(V-)-0.1、最大值为(V+)-3.5。  对于将共模限制为-15.1V 至11.5V 的±15电源系统。  电源系统、它会将共模限制在-0.1V 至1.5V。

谢谢、 John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、数据表正确。 另请参阅图6-5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯、谢谢。  我希望出现了错误、或者我漏掉了一些东西。

    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    没错、这是正确的共模输入范围。 通常、OPA140用于增益配置、其中输入共模范围不是限制因素。 如果您需要为电压跟随器电路等应用提供更宽的共模输入范围、我们推荐更适合该应用的器件。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    仍在寻找 OPA192的替代产品吗? 我还在研究复合放大器、但是、我认为找到一个不会过于复杂的解决方案会很困难。  我明天会回到你身边。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    复合放大器的更新。 设计:我找不到一个能够以比 OPA828低的 IQ 提供诸多稳定时间优势的出色放大器组合(OPA192 +快速低 Iq 放大器); 我的确设法获得了总3 mA 的更短稳定时间(使用 OPA192输入+ OPA1677作为输出放大器)、但我知道您还在寻找一个在5V 电压下工作的设计、这一设计不会(OPA1677没有 RRIO)。  我的一般感觉是复合放大器。 不会产生出色的解决方案。

    很抱歉、我没有任何关于复合材料的东西可提供。

    此致、
    迈克

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  。  

    我将在讨论中做一些细微的改变。  我 想知道单端到差分输出是否更适合?  需要0.4V/V 的增益、然后再次从±12V 的最大信号范围转到大约±4.082V 的范围、以2.5V 差分为中心。  是否有一些组件可用于 ADC 转换?

    谢谢。

    -约翰·格雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我看到在此主题上对您的特定电路要求进行了大量讨论: OPA4192:数据表和典型特性的趋稳时间电路拓扑

    为简单起见、我建议我们继续原始主题上的对话。 这将使我们更容易 获得支持、因为所有信息都将在该帖子上提供给我们。

    由于有关 OPA140输入共模的问题已经得到解决、我现在将继续并关闭该主题。

    请将您的后续问题发布到上面链接的原始 OPA4192主题、我们将继续提供支持。

    谢谢。

    扎赫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 OPA140 CM 范围的问题已经得到解决。  谢谢大家。

    -约翰·格雷