This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:用于高侧检测的 VBUS 连接

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1283659/ina220-vbus-connection-for-high-side-sensing

器件型号:INA220

我有一个要求、即必须测量为步进电机 IC 供电的12V 电压、电流范围为几毫安到1.5A。 由于步进电机 IC 具有内部 H 桥、因此我必须进行高侧电流感应、所以我稳定了 INA220 IC。
以下是我的查询(请参考附图)-  

  1. VBUS 应该连接到哪种接点、IN+或 IN-、VBUS 连接在每种情况下发挥什么作用? 我在数据表中看到过它在不同的实例中连接到 IN+或 IN-。
  2. 在本例中、APT 感应电阻器是什么(5mA - 1.5A)?
  3. 我附上了原理图和布局剪贴、如果有必要、我很感激您提供一些反馈或进行更正。

参考图像  

https://drive.google.com/file/d/19o2zdJkyt293MgJXHPLxF0jMsP_Mh4XA/view?usp=share_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    1. VBUS 可以连接到 IN+或 IN-、具体取决于您是否要在功率计算中考虑 INA220的功耗。 如果您将 VBUS 连接至 IN-、它将不包括电阻器上的压降。 两种设计均有效。  

    2.选择合适的感测电阻有多个方面,比如功率、尺寸、电流等。 您可以使用我们的电源监控器工具来提供帮助: www.ti.com/.../01.00.00.00

    3.电路和布局看起来基本上不错。 输入滤波是可选的、但如果您打算对 IN+和 IN-进行滤 波、请确保使用10欧姆的滤波电阻器和0.1uF 至1uF 的陶瓷电容器:  

    在布局中要注意的一点是、我们建议使用开尔文连接来连接检测电阻、如下所示:  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    关于布局的一条注意事项,我们建议使用开尔文连接来连接检测电阻,如下所示: 

    我确实采用了开尔文方法、请告诉我是否需要进行其他更改。



    此致、
    雅加迪什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我的道歉,我似乎错过了。 一切看起来都很好!

    此致!

    穆罕默德