This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238-Q1:在地址引脚连接到 SDA 或 SCL 时的未上电 I2C 加载中添加了阐述

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287393/ina238-q1-clarification-in-unpowered-i2c-loading-for-instances-when-the-address-pins-are-connected-to-either-sda-or-scl

器件型号:INA238-Q1

您好!

数据表不清楚 INA238-Q1是否在未上电时加载 I2C 总线以及地址引脚(A0、A1)何时连接到 SDA 或 SCL。  它们会对 I2C 总线进行负载降压吗?  它们是否允许通过 INA238-Q1反向供电?

数据表表示不单独通过 SDA 和 SWCL 引脚反向供电、但并未说明地址引脚:

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    无论器件是否通电、当连接到 SDA 或 SCL 时、地址引脚(A0、A1)都不会加载总线。  它们也不允许反向供电。

    此致、Guang