This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MV 至4 -20mA 环路发送器 IC -有源

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR106, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286318/mv-to-4-20ma-loop-transmitter-ic---active

主题中讨论的其他器件:XTR106XTR116

您好!

可选择适用于新设计的 mV (电桥输出)至4 -20mA 环路变送器 IC 选项。

XTR106/115/116/117等显示最后一分钟购买。 您是否有任何可用的新活动选项?  

此致、

SC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些 XTR 器件均处于激活状态;只有试管封装选件正在停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    克莱门斯是正确的。 在 XTR116产品页面上、您可以看到以下 器件仍在供货、并采用大卷带封装继续生产。 它是正在停产且目前在最晚可采购期限内的较小管封装。

    上述所有 XTR 器件均可继续采用卷带封装进行生产、适用于新设计。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Clemens & Zach 的确认。

    此致、

    SC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没问题、我很乐意提供帮助。 我将继续并关闭此主题、如果您有其他问题、请随时再次回复。

    此致、

    扎赫