This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904BA-Q1:IN 和 V-之间的内部钳位二极管

Guru**** 2560330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287046/lm2904ba-q1-internal-clamping-diode-between-in-and-v-

器件型号:LM2904BA-Q1

大家好、

IN+/-和 V-之间是否有内部钳位二极管?

是否需要在下方添加二极管?

BRS、

霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、存在这些内部二极管。

    外部二极管可能有助于避免电流通过内部二极管;请参阅《 LM324和 LM358器件应用设计指南》第2.4节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haury、您好!

    存在内部二极管。 外部二极管将共享输入电流。 但是、负电压大于-300mV 可能会导致相位反转。