This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:请微调二阶巴特沃斯带通滤波器电路

Guru**** 2824085 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284213/tlv9002-please-fine-tune-the-second-order-butterworth-bandpass-filter-circuit

器件型号:TLV9002

你好, Kaai klaas69

我希望这条消息能让您满意。 我想联系您的有关二阶巴特沃斯带通滤波器电路(Kung_tlv9002.tsc)的信息、您在 7个月前帮助我进行了设计。 您可以在以下链接中找到我们在 TI E2E 放大器论坛上讨论的原始内容: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207108/tlv170-butterworth-filter

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1259319/tlv9002-distortion-in-the-second-order-butterworth-bandpass-filter-circuit/4769364#4769364

我通过在1kHz 下输入150mVpp 来测试频率响应、发现输出波形中的低频(低于400Hz)过低、如下图所示。

如果 绕过带通滤波器电路(Kung_tlv9002.TSC) 。 似乎没有衰减。

我尝试将 C4从10nF 更改为33nF。 低频通过了、但高频失败了。

请帮助微调电路、以使其在300Hz 下保持-3dB 或更高。

谢谢!

Kungyeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kungyeh:

    好的、那么您需要300Hz 时至少-3dB。 您需要的高频带宽是多少? 我不想修复另一个部分而损坏另一个部分。  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    感谢您的答复。  

    规格如下:

    带宽为300Hz 至3kHz。
    0dB ref = 1kHz。
    在300Hz Og 3kHz +1dB/-3dB 下。
    陡峭滚降< 200Hz 和> 4KHz

    此致、

    Kungyeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kungyeh:

    很抱歉、我忘了问您是否仍在使用此电路?  

    如果是这样、显示的结果与我在此处所示的示例中看到的结果之间存在很大的差异:  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    是的、我正在使用此电路。

    我已经测试过它、在400Hz 频率下它已经低于-3dB。

    如何修改元件以对该差异进行补偿?

    谢谢。

    Kungyeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kungyeh:

    真有意思。  您的无源器件的精度有多高?  

    我们看到频率响应截止值存在如此差异的事实可能是电容器容差为20%、电阻器容差为10%。

    发生了一些奇怪的事情。 您还可以通过将频率响应从 AP 输出传递到输入来对 AP 进行再次检查、但我倾向于使无源组件值不准确。  

    此致、

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    感谢您的答复、

    我们已经找到了根本原因。 该电路的前一级与麦克风相连、产生1.9V 直流电压。 为了隔离该直流、在麦克风和带通电路之间放置了一个0.1uF 的电容器。 这导致了频率响应的低频部分发生故障。 在 TINA 仿真中添加0.1uF 电容器后、仿真的频率响应与我们在实验室中测量的波形相匹配。

    如果我们将 C10更改为1uF、看起来很好。

    谢谢。

    Kungyeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kungyeh:

    我很高兴听到您弄清楚了这个电路发生的情况。  

    如果您还有其他需要帮助的地方、请告诉我们。  

    此致、  

    R·克利夫