This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311EVM:评估板

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311EVM, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285531/amc1311evm-evaluation-board

器件型号:AMC1311EVM
主题中讨论的其他器件: AMC1311

请指定 EVM 板的整体尺寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我能不能问您为什么需要 AMC1311EVM 的尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    将该板安装到测试架中。 此外、我想了解 VDD2输入(3.0V 至5.5V 直流、VDD1输入5V 时的默认配置)的最大电流消耗。
    请指定最大电流消耗、以便我们可以选择合适的电源。 请注意、我们需要从单个电源为两个 AMC13111 EVM 板供电。 对于这个应用而言、最合适的电源电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    该测试机架用于生产测试还是您正在尝试评估 AMC1311?