This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411没有 VFAILSAFE

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1400, AMC1411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286184/amc1411-have-no-vfailsafe

主题中讨论的其他器件:AMC1400AMC1411

我使用1400 1411测量电压和电流、

当1400输入被挂起时、1400可以输出-2.5V。

当1411的输入暂停时、1411的输出为280MV。

当1411的输入被连接至一个电阻器而非电压时、1411的输出为0.0XV 并且没有-2.5V 的输出


笔记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在下面复制了产品说明书中的内容。 我在原理图片段中看到从 AMC1400的输入有一个额外的连接、这可能会使输入超出共模输入电压范围、从而导致发生失效防护输出。  

    AMC1400提供了失效防护功能、可简化系统级诊断。 图7-2显示了失效防护模式、在该模式下、AMC1400输出在正常运行条件下不会出现的负差分输出电压。 在以下两种情况下、失效防护输出•会激活:当高侧电源缺失或低于 VDD1UV 阈值时、当•共模输入电压(即 Vcm =(VINP + VINN)/2)超过共模过压检测电平时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1400是可以的。 1411没有 vfailsafe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不应在未施加输入电压的情况下实现失效防护输出、这不是该功能的用途。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     VDD1UV 阈值或低于 VDD1UV 阈值的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以下两种情况下、失效防护输出为有效状态:•高侧电源缺失或低于 VDD1UV 阈值时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个器件的失效防护输出行为存在差异。  

    AMC1400:  

    •当高侧电源缺失或低于 VDD1UV 阈值时

    • 当共模输入电压、即 VCM =(VINP + VINN)/ 2、超过共模过压检测电平 VC。

    AMC1411:  

    • 当 AMC1411器件的高侧电源 VDD1缺失时

    •当高侧电源 VDD1降至低于欠压阈值 VDD1UV 时

    •当 SHTDN 引脚被拉为高电平时

    我已将文本应用到原理图中、以阐明我对问题描述的理解:

    我的理解是、两个器件均未通电、这意味着 VDD1和 VDD2均= 3至5V。 因此、不满足缺少 VDD1UV 阈值或低于 VDD1UV 阈值的情况。  

    但是、我看到 AMC1400有一条迹线连接到 R13附近的正输入。 此迹线与什么相连、电压电势是多少?  

    如果此布线具有电压、则 AMC1400的输入可能会被拉至共模输入电压范围之外、这也就解释了它输出失效防护输出电压的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了错误的地方,谢谢