This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3801:交流耦合差分输出

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3801, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285483/tlv3801-ac-coupled-differential-output

器件型号:TLV3801
主题中讨论的其他器件: LMK00301

嗨、 团队,

我们的一个客户使用 TLV3801比较器提供交流耦合输出、电路如下、但输出波形异常、波形如下。

共有16个 TLV3801芯片、可以忽略网络标签、因为 TLV3801和 SY58051AU 是单独的子模块设计。 不确定输出波形是否与电路板之间的互连有关。

 TLV3801的下一级电路为 SY58051AU。 SY58051AU 数据表:e2e.ti.com/.../SY58051AU.PDF

异常波形:

直流耦合输出正常、即移除交流耦合电容、断开 SY58051AU 并在 OUT+/-之间安装一个100欧姆电阻器。 测量 TLV3801 输出正常:  

客户请参阅下面的应用报告以连接电路。 我还在下面找到了 LMK00301数据表部分的电路、不确定它为什么与本应用报告中的电路不同。  

差动 LVPECL、LVDS、HSTL 和 CML 之间的交流耦合(修订版 C)

您能否 帮助  分析为什么 TLV3801 无法具有交流耦合输出?  为什么此应用报告中建议的电路连接与 LMK00301 数据表中建议的电路连接不同?   请写下您的评论

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    感谢您的发帖。 TLV3801应允许交流耦合输出、我们在此处所示的 EVM 中进行此操作: TLV3801EVM 用户指南(TI.com)

    从输出角度看、您是如何终止示波器的? 它是50欧姆端接电阻吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的答复。

    接收器 SY58051AU 的内部图如下所示、并包含一个50Ω 电阻器。

     SY58051AU  数据表的推荐连接电路如下:(VT 为其内部偏置电压)

    当50欧姆电阻端接在接收器内部时、示波器测量是否不再需要端接电阻?

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    正确的配置似乎 是在交流耦合 电容器之前添加100欧姆电阻器、以允许适当的直流偏置、如初始帖子中的图10-11 (蓝色的图)所示。 但是、如上所述、您会在源极和负载上遇到双端接。 您可以尝试    在耦合电容器之前在比较器的输出端使用1k Ω 电阻器来提供必要的输出直流电流路径,同时避免双100 Ω 端接。 但我尚未确认这是否适合 TLV3801。

    这些线程在您所要求的方面也相似。

     LMK00306 - LVDS 交流耦合端接方法-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛 

    (+) LMK00304:输入 LVDS 交流耦合-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

    该应用报告中的说明假设接收器没有内部端接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    在该客户应用中、SY58051AU 数据表还描述了"确定 LVDS 驱动器可以是交流耦合的"。 那么、对于 LVDS 驱动器、如何确定它是否允许交流耦合端接?  

    从 EVM 来看、TLV3801支持交流耦合输出、但根据客户测试结果、为什么它不能用作 A 型?  

    对于示波器测量、客户使用探头输入阻抗1m Ω。 差分对的 P/N 使用单端探头单独测量、不使用差分探头。

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    输入信号的频率是多少? 我想知道交流耦合电容的大小是否不足以容纳一些低频。 是1nF 还是0.1uF? 无论哪种情况、如果将输出提高到200nF 或500nF、输出会是什么样的?