This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:适用于 TI 仿真的 P-SPICE 帮助

Guru**** 2766595 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286508/opa462-p-spice-for-ti-simulation-help

器件型号:OPA462

您好!  

我正在尝试运行 一个仿真、该仿真是在  

https://www.ti.com/lit/an/sboa510/sboa510.pdf?ts = 1622120264240&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

该电路显示在图 A-3中、

但是、当我尝试运行仿真时、它非常慢、以至于不可用。 有没有加快仿真时间的方法? 我的仿真设置是否可能出错?  

我正在使用1kHz 5V 峰峰值信号激励电路。 我的仿真设置  

时域(瞬态):1000ns  

最大步长为10ns

所有其他项都设为默认值。  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:  

    [quote userid="582043" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286508/opa462-p-spice-for-ti-simulation-help 然而当我尝试运行模拟时,它运行的速度慢得令人难以置信,以至于无法使用。 有没有加快仿真时间的方法? 我的仿真设置是否可能出错?  [/报价]

    图中所示为 Tina 中的仿真。 请一次更改一个变量、并尝试避免可能出现的收敛问题。  

    e2e.ti.com/.../Figure-A_2D00_3-3X_2D00_462-10302023.TSC

    我加载了最新的 SPICE 模型并更新了以前的原理图。 它似乎运转良好。  

    https://www.ti.com/product/OPA462#design-development

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是有效的,非常感谢!  

    您对可用于生成此设计中使用的+-180V 电压轨的 TI 器件有何建议? Linear 具有一个反激式控制器、我有针对该控制器的工作仿真、但看起来它无法提供足够的电流和 ID、而是使用所有 TI 器件。  

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:  

    可用于生成此设计中使用的+-180V 电源轨的 TI 器件?

    我们 目前没有能够以±180Vpk 摆幅的功率放大器(在单个高压功率放大器 IC 中)。  

    您可以使用 Apex 产品进行检查、或者修改和放大以下应用手册中的图6以满足电压摆幅要求(构建分立式高压运算放大器)。 我们的 OPA828 和其他精密运算放大器可用于替代 LF357作为模拟输入级。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoa600b/snoa600b.pdf?ts = 1622225826829&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果负载可配置为悬空、则可以使用 OPA462实现电压摆幅(以差分方式驱动浮动负载)。  

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德