This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS9000:射频功率增益高达40dBm

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: THS9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1283721/ths9000-rf-power-gain-up-to-40-dbm

器件型号:THS9000

您好!

我想设计一个增益高达40dBm 的射频功率放大器。 我没有发现任何具有高达40dBm 增益的射频功率 IC。

那么、我的问题是、我们能否串联或级联两个或更多个射频功率放大器以获得所需的输出增益?

请建议任何可帮助我设计的其他器件型号。

谢谢

尼蒂什·夏尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NITISH:

        您可以级联两个 THS9000以获得~30dB (15dB+15dB)的功率增益、但输出 P1dB 限制为20.8dBm。 您需要的输出功率级别是多少?

    谢谢。此致、

    赫鲁迪