This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV314:TLV314 VS NJU77550F

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV314, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1278472/tlv314-tlv314-vs-nju77550f

器件型号:TLV314
主题中讨论的其他器件: TLV7011

关于轨到轨运算放大器 TLV314、我想问大家以下几个问题:

背景:公司将在 TLV314上建造一个带窗口的比较器,控制光敏性的 AD 值,从而控制夜灯的亮度。 具体原则如下图所示:

问题1 -如原理图所示、整个模块的工作电压为5V。 引脚4 (-)上运算放大器的输入电压在0和4.4V 之间变化、具体取决于光阻的电阻值。 此输入电压是否满足要求?

问题2 -我们电路的运放用 NJU77550F(JRC)来做一个窗口比较器,但是由于缺乏材料,在使用 TLV314运放时,我们发现需要对它的窗口电压进行调整。 为什么会这样呢? 是哪些参数导致的?

 

PCN

对应于2LUX 光敏值的窗口电压

对应于6.5LUX 光敏值的窗口电压

对应于 R4的电阻值

 

NJU77550F

0.24V

0.965伏

9.1K

TLV314

0.323V

1.273V

13k

注意:使用 TLV314时、窗口电压整体应稍微升高以获得相应的光敏流明值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要插入图形、您必须在编辑字段下方的菜单中使用"插入"/"图像"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我没有看到所述电路的原理图。 您能回答一下、以便我们能够更好地诊断此处发生的情况吗?

    谢谢!

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您分享此原理图。 您能否解释一下为何在使用 TLV314时也要更改 R4? 根据外部元件的值、您获得的迟滞电压值对我很有意义。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)调整 R4要达到与现有批量生产材料相同的光敏流明值(NJU77550F)。 在相同的规格参数下、TLV314需要提高比较窗口电压、哪个参数与 TLV314运算放大器有关?

    (2)根据原理图的应用、输入电压会在0-4.4V 之间变化。 此输入电压是否满足要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NJU77550F 和 TLV314的输入偏置电流非常低(1 pF);因此、不能说明二者之间的差别。 如果我不得不进行猜测、则可能会怀疑光晶体管输出不同的电流。 在相同情况下、您能否测量两个版本的引脚3和4上的电压?

    您使用运算放大器作为比较器。 可能最好使用 TLV7011等实际比较器(相同的引脚排列、更低的功耗、内置迟滞)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们已经连续几周没有听说过。 我将假定该问题已得到解决、并关闭该主题。

    此致、  

    R·克利夫