This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:INA826 &XTR117等效产品在-55°C 工作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, INA826, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1278888/ina826-ina826-xtr117-equivalents-working-at--55-c

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件:XTR117、、 OPA192

您好!

我正在从事的设计应该在-55°C 到+70°C 之间工作、其存储温度范围是-60°C 到+85°C。

我将使用 INA826作为桥式放大器、并使用 XTR117作为电流环路。

但是、INA826在-50°C (而非-55°C)下工作、而 XTR117则存储在-55°C (而非-60°C)的最小值处。

是否有人知道符合温度要求的组件的等效项?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrille:

    但 INA826将由-50°C (而不是-55°C)
    是否有人知道这些组件符合温度要求的等效项?

    下面列出了可在低至-55°C 的温度下工作的仪表放大器。 -55C 是航空和/或军事规格或等级,零件选择是有限的。  

    请仔细阅读数据表。 一些器件额定温度范围较低、但数据表的性能规格仅能在-40C 至125C 之间保证。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html?keyMatch=INSTRUMENTATION%20AMPLIFIER#sort=1192;desc&

    Unknown 说:
    指定的 XTR117存储在最小-55°C 处(而不是-60°C)。

    XTR117有着类似的两难选择。 绝对最大值。 额定温度范围为-55C 至125C、但产品说明书的性能规格仅能在 -40C 至125C 之间保证。 这里没有很好的建议。 如果设计要求中包含-55C 工作温度要求、则可能必须通过分立式组件设计 V 至 I 电流环路。  

    注:-55C 表示当器件在-55C 下长时间浸渍硬件时、XTR117能够正常加电和工作。  

    或者、您可以选择 XTR117 IC、并执行附加的低温验证测试、使器件符合设计要求。 对于无法在设计中找到保证规格的工程师、通常会执行这些步骤、以满足低温要求。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的重播。

    我已经检查了为-55°C 到125°C 指定的组件、但其中一些规范与我的设计不兼容(IQ、Vos ...)。

    对于 XTR117、我已经谈到分立式组件、但我的 PCB 真的很小、我认为我无法通过分立式组件实现此功能。

    如您所说、另一种解决方案是执行其他测试、但与我的客户讨论后、他的回答是、必须对将要使用的每个组件批次执行这些测试。 这是可能的,但不是真正的成本效益!!!

    谢谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrille:

    必须对将要使用的每一个组件批次执行这些测试。

    根据高温仪表放大器(IA)的选择、我们具有以下可能:额定工作温度为-55°C;另请参阅定价和供货情况、以便在数据表中的额定温度范围内保证性能规格。   

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html?keyMatch=INSTRUMENTATION%20AMPLIFIER#sort=1192;desc&

    对于 XTR117,我已经谈到了分立式组件,但我的 PCB 真的很小,我不认为我能够使用分立式组件实现此功能。

    分立式 V 至 I 电流环路发射器的封装结构非常小。

    下图捕获了适用于低温应用的高温精密运算放大器选项。  

      

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html?keyMatch=INSTRUMENTATION%20AMPLIFIER#sort=1192;desc&

    我相信、我们的 V 至 I 4 -20mA 电流环路变送器 IC 能够保证在低至-55°C 的温度下运行。 其中一种选择是在分立式电路中构建电路。 我意识到、PCB 上可能没有很多空间、但如果指定要求来实现4 -20mA 电流环路、则几乎没有办法。  

    下面是 V 至 I 电流环路发送器的一个示例。  该示例使用的是 OPA192、该器件的额定温度不是-55°C、但如果您能向我提供运算放大器、电压基准选择以及设计要求、我很乐意为您提供参考设计。 整个电路设计可以通过 Tina 进行仿真。  

    e2e.ti.com/.../4237.Discrete-0_2D00_5V-4_2D00_20mA -发送器-102023.TSC

    随附应用手册供参考。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa73/snoaa73.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    再次感谢您的有用帮助。

    我将分析所有建议的解决方案、并在必要时与您联系。

    此致、

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrille:  

    下面是4 -20mA 电流环路应用手册和视频培训剪辑的列表。 这些选项可以帮助您选择运算放大器。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945188/faq-designing-with-4-20ma-current-loop-transmitters-xtrs-faq-links

    随附应用手册中航天级4 -20mA 电流环路变送器的结构具有离散形式的小型封装尺寸。 但是、我们有很多小型运算放大器形式和带隙基准可供选择、如果您想以分立式方式构建、您应该能够最大限度地减小占用空间。  

    下面是电压基准选择、您应该能够找到 适合您的应用的小尺寸参考设计。 您应该针对 应用采用 SOT-23、低功耗和低温漂类型。   

    https://www.ti.com/power-management/voltage-reference/products.html?keyMatch=PRECISION%20REFERENCE%20VOLTAGE#sort=1192;desc&

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我还有一个关于温度主题的小问题。

    我想我知道答案、但我想 TI 是否能够根据要求对一批元件进行温度验证。

    此致!

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyrille:  

    我想知道 TI 是否能够根据要求对一批组件进行温度验证。

    这不是我们业务的一部分。 可能存在第三方服务、该服务能够按需执行其他散热和/或性能特性、但我不知道此类服务。  

    如果这是航空航天产品、则 Hass (高加速应力筛选) 是标准的质量控制程序。 可以在交付前为产品实施筛选程序、或者在 IC 上或为应用在子模块级执行热筛选测试。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德