This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2376:通道隔离

Guru**** 2503405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287645/tlv2376-channel-seperation

器件型号:TLV2376

大家好、

0.5mV/V 意味着什么通道隔离? 当输入电压变化1V 时、通道之间的差值将为0.5mV。 是这样吗? 那么隔离仅为-66dB? 这是如此糟糕的性能、对吧? 您可以帮助我了解该规格吗? 谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    单位应为0.5  μ V/V。 为 m V/V 单元是一个拼写错误。 从 TLV2376产品说明书的图20可以看出、通道间隔为0.5μV 126dB、对应于~μ V/V。

    谢谢。

    扎赫