This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:低侧适合 INA3221?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287514/ina3221-what-is-the-low-side-capable-for-ina3221

器件型号:INA3221

大家好、

我们使用 INA3221来监控某些电源轨(电压和电流)、

因此、我需要计算可以使用的分流电阻器的最佳值、  

如果 INA3221的差分输入(IN+/IN-)连接到分流电阻器、

这是否意味着我们使用低侧功能、可以填充为0?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rex、您好、

    是的、该器件可适应0至26V 的总线电压、包括0V。

    此致、Guang