This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:输入电压/电流噪声图

Guru**** 2503555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285854/lmh5401-input-voltage-current-noise-plots

器件型号:LMH5401

出于好奇心、这是测量出来的吗?  如果不是、您是否能够为我提供高达8GHz 的模拟电流(以及电压、如果您拥有)噪声模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milap、

       数据表中已经提供了电压噪声系数图:

      我不认为电流噪声是测量出来的、我会检查数据库并回复给您。

    谢谢。此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milap、

     我们没有此器件的电流噪声测量数据。

    谢谢。

    赫鲁迪