This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA351:GS 引脚

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: INA351, INA351A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287414/ina351-gs-pin

器件型号:INA351

INA351的数据表中将 GS 引脚列为悬空、Logic0或 Logic1。 不过、如果使用分离轨电源、则 Logic0电平是放大器的负电源轨还是接地轨、不清楚。 也就是说、当 INA351A 上的增益=10时、应将 GS 引脚拉至接地(在布局示例第30页中为 REF)或-VS。  

数据表中关于如何获得增益10的基本零基准。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dan、  

    7.5秒表示增益选择引脚上的逻辑低阈值电压规格,  

    它指出、INA351上的 G = 10时、逻辑低电平最大阈值为[(V–)+ 0.2] V、这意味着与负电源轨相差+0.2V 时存在有效逻辑低电平。 因此、如果您具有-2.75V 的负电源轨、您可能会拥有-2.55V 的有效逻辑低电平。

    此致、  

    矿石