This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:REF 输入阻抗是多少?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1279208/ina190-what-is-the-ref-input-impedance

器件型号:INA190

我有一个双向感应应用、并在 Vcc/2处偏置 REF 输入、在本例中为1.35V。

我发现~120uA 的电源电流消耗过多、迄今已将其追溯到基准信号。

这相当于~10k 输入阻抗。  是这么低吗?  我在数据表中没有找到它的任何规格。

功能图指示其仅是标准差动放大器配置、但不显示 R 值。

有人知道特定的 REF 输入阻抗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电源和微安表进行检查、它在1.35V 下的测量值为14uA、表示更类似于~100k 负载。  复杂因素是电路中有两个并联的 INA190芯片、它们由同一个 Vref 源驱动。  一个禁用、另一个启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    REF 阻抗为 Rfb + RINT、其中 Rfb 为1MΩ Ω。 此处是不同型号的值表、请注意、它适用于器件的第二级。

    器件 RINT kΩ 值(k Ω) kΩ RFB 标称值(k Ω)
    INA190A1 400 1000
    INA190A2 400 1000
    INA190A3 200 1000
    INA190A4 100 1000
    INA190A5 40 1000

    14uA 仍过高。

    我能否获得 工作台设置的电路 PCB 原理图和测试原理图?

    我是否也可以获取用于进行此测量以确认其在测量1µA 时的精度的电流表的器件型号?

    并联供电的两个器件应该无关紧要、但我将尝试分别移除一个并重新测试、以确保这不是一个因素。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伟大的信息,谢谢!

    我将围绕这个问题绕一圈、但是我不认为它的 INA190输入阻抗基于您的信息以及我为了隔离它而进行的一些其他测量。

    我认为使用 Fluke 87的14uA 是准确的、但电流必须流向其他地方。

    如果问题与使用 INA190的细微差别相关、我会写回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    请告诉我、我是否可以参考任何原理图或布局来提供帮助。 需要注意的一点是接地环路、其中 INA190 GND 引脚未通过低阻抗布线连接到系统/电路板接地。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、那太好了。  我不能将我的设计发布到论坛、但如果您有时间进行设计、我们可以设置视频呼叫并通过屏幕共享信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我可以通过私人消息与您联系、提供联系信息。

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    由于我在我们的电话后没有听到您的回复,我将把这个话题标记为已解决。 但是、如果您有任何其他问题或更新、请返回此主题或创建新主题。

    此致、

    彼得