我有一个双向感应应用、并在 Vcc/2处偏置 REF 输入、在本例中为1.35V。
我发现~120uA 的电源电流消耗过多、迄今已将其追溯到基准信号。
这相当于~10k 输入阻抗。 是这么低吗? 我在数据表中没有找到它的任何规格。
功能图指示其仅是标准差动放大器配置、但不显示 R 值。
有人知道特定的 REF 输入阻抗吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mark:
REF 阻抗为 Rfb + RINT、其中 Rfb 为1MΩ Ω。 此处是不同型号的值表、请注意、它适用于器件的第二级。
器件 | RINT kΩ 值(k Ω) | kΩ RFB 标称值(k Ω) |
INA190A1 | 400 | 1000 |
INA190A2 | 400 | 1000 |
INA190A3 | 200 | 1000 |
INA190A4 | 100 | 1000 |
INA190A5 | 40 | 1000 |
14uA 仍过高。
我能否获得 工作台设置的电路 PCB 原理图和测试原理图?
我是否也可以获取用于进行此测量以确认其在测量1µA 时的精度的电流表的器件型号?
并联供电的两个器件应该无关紧要、但我将尝试分别移除一个并重新测试、以确保这不是一个因素。
此致、
彼得