This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6722:LMH6722

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285050/lmh6722-lmh6722

器件型号:LMH6722

您好!

我们将 LMH6722用于汽车有源滤波应用、并且在测试测量期间、我们会在某些工作点遇到一些类似于交叉失真的失真。

这个问题也出现在使用 SPICE 模型进行的仿真中、因此我们想知道导致这个问题的原因、以及我们如何抵消它。 附加的是针对具有80mV 峰值振幅的1 MHz 正弦信号的运算放大器输出的测量。 蓝色曲线表示注入电路(RC 电路)之后的输出信号、紫色曲线表示运算放大器本身的输出。 检测也是使用 RC 电路完成的。 完全有源拓扑是具有反馈模式的电压检测电流注入拓扑。

如果提供任何有助于解决此问题的信息、我们将不胜感激。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelmoumin:

    这是您看到的一个有趣的结果。 我很好奇您是否能发送 您正在使用的电路文件、该文件显示了您在工作电路中看到的结果。 只是为了快速调试步骤、如果您在设计允许的情况下增加负载电阻值(增加器件的负载电阻值)、信号会变得更好。 输出负载可能是导致 失真的原因、但也可能是影响器件的其他因素。  另一个快速测试可能是向输入添加失调电压、因此输出不会与1/2 Vs 交叉、然后查看失真是否得到改善。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!


    感谢您的回复、此电路本身包含检测电压的感应级(RC 电路)和注入电流的注入级(RC)、感应电路和注入电路均与其电容器相连接以形成反馈环路。 作为一个经典的 VSCI FB 有源滤波器,这个问题出现在某个操作点,我们找不到适当的解释。 不过、我尝试了您在仿真中建议的方法、 当增大注入电阻值时、它以某种方式改善了结果;当在同相输入端添加失调电压时、它改善了结果、附加了测试图。 但我还不知道为什么会发生这种情况、它是否与运算放大器可以消耗的输出电流有关? 或高增益 im 使用(我试图减少增益,失真也在那里),期待听到你.

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelmoumin:

    我很高兴你看到你的结果有了变化;它确实为你正在经历的情况提供了一些了解。 您最初关于交叉失真的想法似乎是正确的。 当放大器的输出在1/2 Vs 上交叉并且没有一个或两个输出级晶体管导通时、会出现输出交叉失真。 这会在该靠近中位电压的很小的工作区域导致不连续性。 具有小输出振幅和高输出电流的器件受到的影响最大。 这是因为在低输出振幅下、器件始终在这个较小的工作区域内徘徊、而对于任何器件、您需要强制晶体管供应的电流越大、性能会始终下降、从而导致信号失真越大。 这就是为什么在您完全处于1/2 Vs 交叉区域之外时输出上的失调电压会有所帮助的原因。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!  


    感谢您的答复、您提到(具有 输出幅度小且输出电流高 受到的影响最大。 这是因为 在低输出振幅下、器件在这个较小的工作区域持续徘徊 而对于任何设备,强制晶体管提供的电流越大,性能总是会降低,从而导致信号失真度增加。 这就是为什么在您完全处于1/2 Vs 交叉区域之外时输出的失调电压会有所帮助的原因。)

    我相信您的意思是、在小输入幅度下、该幅度是正确的吗? 因为该问题大部分时间都发生在输入振幅很小  

    再次感谢  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelmoumin:

    输出交越失真发生在1/2 Vs 交叉点、因此很小的输出振幅信号在接近该区域时会更加失真。  在低增益中、小输入信号将转换为小输出振幅信号、但影响来自小输出振幅 信号。 然后、目标是确保输出信号不会交叉1/2 Vs 区域。 这会限制输出裕量、因为您现在要将输出偏置到所有点的中位电压点以上、但如果您的信号不是很大、它可能会起作用。 您可以 在同相信号上创建一个分压器、以便在小振幅信号可以承受的输出上产生这种偏置。

    此致、

    伊格纳西奥