This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208:用作 D2S 缓冲器时的 HD2性能

Guru**** 2856390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287962/trf1208-hd2-performance-when-used-as-d2s-buffer

器件型号:TRF1208

 将其用于 D2S 转换时、HD2的预期性能如何。 我们感兴趣的频率范围低于2GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiang:

    我们将重新讨论这个问题。

    科库尔