This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV802:功耗问题

Guru**** 2928640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1288009/lpv802-power-consumption-issue

器件型号:LPV802

我将 LPV80用作跨阻放大器、并发现它的功耗显著增加。 当光电二极管处于"关闭"状态时、我读的是正确的功耗、但当它不再是黑暗时、我读的每通道电流高达15uA。 为测量功耗、我使用可提供此范围内精确读数的 joulescope。  我从放大器获得了正确的读数、并且已隔离此组件、因此我只测量其功耗、并立即在其后面测量一个低通滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    您是否知道光电二极管上电时消耗的电流大小? 很简单地说、这是光电二极管所需的电流、因此电流的增加也很简单。

    另外、您能否提供原理图以及在何处测量电流消耗?  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将测量电源 VCC 之间的电流消耗。 光电二极管的暗电流为1nA。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    没有看到任何反馈电容器。 这可能会导致电路出现稳定性问题。 1和2的输出是否看起来具有振铃或任何意外的瞬态?  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有意外的瞬变、在使用和不使用反馈电容器的情况下进行了测试、移除反馈电容器时没有出现任何稳定性问题、我将使用替代光电二极管进行测试、以查看是否存在任何差异  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是水龙头,感谢您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    我很高兴您的问题得到解决。  

    您能解释一下什么是抽头吗?  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、对于 混合产品 、我有使用光电二极管的光纤丝锥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris:

    感谢您的澄清!  

    此致、

    R·克利夫