This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:电流远高于限制时警报的响应时间

Guru**** 1396440 points
Other Parts Discussed in Thread: INA236, INA228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287536/ina236-response-time-of-alert-when-current-is-much-high-than-the-limit

器件型号:INA236
主题中讨论的其他器件: INA228

您好!

我们将在设计中使用 INA236。 关于 ALERT 信号的响应时间、我有两个问题。

问题1

根据"8.2.3应用曲线"部分、当故障条件刚刚超过限值阈值时、警报响应时间可以在一到两个转换周期之间变化。

在我们的设计中、我们通过 SOL 将过流限制设置为7A、VSHCT 和 VBUSCO 的转换时间都是140us。 我使用10A 负载电流(脉冲宽度约为1s)来测试警报响应时间。 我发现响应时间范围从108us 到380us、如下图所示。 最短时间小于140us 是可以理解的、因为10A 远高于7A 限制阈值。 但是、我希望最长的响应时间不应超过280us。 是否有任何因素可导致响应时间超过转换时间的两倍?  

问题2

此外、根据数据表中的"8.2.3应用曲线"部分、当故障事件大大超过限制阈值时、ALERT 可在不到一个转换周期内响应。 我如何理解这种声明、以及如何在故障事件值远高于阈值时估算响应时间。

仍使用上述示例、过流限制设置为7A、VSHCT 的转换时间设置为140us。 如果实际负载电流为14A (7A 限值的两倍)、我是否预计警报响应时间从70us (转换时间的50%)到140us (转换时间的100%)?  如果实际负载电流为28A (7A 限制的四倍)、我是否预计警报响应时间从35us (转换时间的25%)到70us (转换时间的50%)?

我能否从数据表或用户手册/应用手册等其他技术文档中找到相关信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    1. ALERT 可触发一到两个转换的总转换时间。 这意味着如果您有多个通道进行转换、则转换时间将被加在一起。 对于您的情况、分流和总线转换时间均为140us、因此 最大警报时间将为2次转换*(140us + 140us) = 560us。  
    2. INA228警报的功能类似于 INA236警报、其数据表 在 第8.2.3节中详细介绍了当显著超过一个通道的阈值时警报如何响应 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina228.pdf。  

    此致!

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我想你的答复已经回答了我的两个问题。 非常感谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!