This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:即使在使用建议的 RF 值之后、即使没有输入、输出端的500MHz 噪声

Guru**** 2522330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287537/lmh6703-500mhz-noise-at-output-when-there-is-no-input-even-after-using-the-recommended-rf-value

器件型号:LMH6703

您好!

我将 LM6703MA 用作单位增益放大器、增益=0.8V、但我在输出端观察到500MHz 振荡噪声为500mV Vp-p、即使在输入端有50欧姆端接之后也是如此。 我使用的推荐 RF = 390ohm。 噪音是否在预期范围内? 如果不是、请告知。

谢谢。

此致、

艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    这肯定不应该发生。 您能为我们附上电路文件或原理图以便更好地了解看到的内容吗? 这在调试遇到的错误时非常有用。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    请查看下面是我 在调试时尝试过的一些配置。 在下面的所有配置中、我仍然观察到相同的500MHz 振荡。

    谢谢。

    此致、

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在 V+输入端接地20欧姆、有时输入级中会有自振荡、这将得到修复。 另外、请勿直接在输出引脚上进行探测、应通过50欧姆 R 进行探测。