请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6703 您好!
我将 LM6703MA 用作单位增益放大器、增益=0.8V、但我在输出端观察到500MHz 振荡噪声为500mV Vp-p、即使在输入端有50欧姆端接之后也是如此。 我使用的推荐 RF = 390ohm。 噪音是否在预期范围内? 如果不是、请告知。
谢谢。
此致、
艾萨克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 LM6703MA 用作单位增益放大器、增益=0.8V、但我在输出端观察到500MHz 振荡噪声为500mV Vp-p、即使在输入端有50欧姆端接之后也是如此。 我使用的推荐 RF = 390ohm。 噪音是否在预期范围内? 如果不是、请告知。
谢谢。
此致、
艾萨克