This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:共模输入电压

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260, INA236, INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287929/ina260-common-mode-input-voltage

器件型号:INA260
主题中讨论的其他器件: INA236INA232

你好。

在我的应用中、太阳能电池板的功率输出由 INA260进行测量。
这里的问题是必须遵守 INA260的共模电压限制。
该太阳能电池板可为最高 40.4V 电压和11.4A 电流。
作为负载的逆变器工作在22...48V 的范围内、最大 12A 输入电流。
这意味着、我们只关注高于此电压范围的太阳能电池板供电电压大于22V 的电压。
符合 INA260的共模电压限制的方法现在是将测量电路的接地电位相对于太阳能电池板的负输出升高5V。
然后无法使用 INA260提供的功率值、因为 VBUS 比实际总线电压低5V、
但由于可以从中调出电流和电压,因此功率输出可以从 P =(U+5V)*i 计算得出。


对于 INA260的安全性和计算结果、您认为这种方法如何?

谨致问候

汉内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Hannes:

    这种方法应该可行、并且可以按照您的建议在芯片外部进行功率计算。 此外、I2C 线路可能需要进行电平转换。

    请看一下 INA232或 INA236。 尽管需要外部分流器、但它们能够承受48V 电压。 该电路会更简单且更具成本效益。

    如果首选集成分流器、并且您想了解其他选项、 此处提供了列表。 有些器件还支持高达85V 的共模电压

    此致、Guang