This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:如何使用 THS4551设计巴特沃斯频带滤波器?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1288295/ths4551-how-to-design-a-butterworth-band-filter-with-ths4551

器件型号:THS4551

尊敬的产品线工程师

有一点需要支持。 如何使用全差动放大器来设计 BPF 滤波器、如下图所示、  

我的想法如下。

1.使用 TI 滤波器设计工具先设计基于 BPF 的 MFB。

2.合并 MFB。  如下图所示。

我对吗? 谢谢。

此致、

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、这个拓扑是2阶低通滤波器、而不是带通滤波器-您需要什么滤波器规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    全差分放大器的有源带通 MFB 滤波器遵循 本文图4所示的结构。 如下所示。

    全差分带通 MFB 滤波器(如您建议的那样)采用单输出有源滤波器配置的形式、该配置需要镜像后再合并在一起。  

    如果 Vocm 为接地、则在镜像配置后、图2中所示的 R2组合为图3中的串联连接。 然后、如图4所示、两个串联电阻器可以替换为一个等于串联组合的电阻器。

    因此、我建议使用 TI 滤波器设计工具来获取所需的带通 MFB 滤波器配置。 然后、您可以镜像该布局并合并在一起、如上文所示。

    如果您有任何其他问题、或者在从单输出放大器转换为全差动放大器方面需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这与我的想法完全相同。 非常感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    是的、这是个错误。 这里应该是一个 BPF。

    然后将单个 MFB 与基于 FDA 的 BPF 合并

    感谢您的支持。

    此致、

    比尔