This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:纳秒过压条件导致的 IC 损坏

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287804/ina199-ic-damage-due-to-nanosecond-over-voltage-condition

器件型号:INA199

我已经重新设计了原理图以检查开关的高侧 、但仍然可以看到输出卡在0.03V。 我将查看电压引脚的输入、  当开关打开和关闭时、电压会在26V 以上波动~20ns。 我假设它会损坏 IC?

如果24V 工作台电源在该时间刻度上的纹波电压高于26V、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我很快就会对此作出回应。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael:

    这似乎是一个不好的问题、但这个新原理图测试的是一个未使用的新 INA199?

    好的、下面是我的其他问题:

    1.本 INA199在出现异常行为之前是否曾工作过?

    2.设备是否会在下电上电后停止此行为并正常运行?

    20ns 是较短的时间范围。 更多的电压探头数据和布局图像都会有所帮助。 如果您愿意、您可以将这些邮件发送到我的私人邮件。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此电路板使用新的 INA199。

    我不知道问题1的答案、但器件 在下电上电后从未开始工作。

    U18是我正在探测的芯片

    这些是芯片输出连接到的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器输出

    黄色表示 IC 的 Vin+

    蓝色是 IC 的 Vin-

    紫色是输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我发现了问题、我在封装中翻转了焊盘4和5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael:

    这当然可以。 请让我知道、翻转输入是否可以解决该问题。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我切断了布线以翻转引脚、现在它可以正常工作了。 这是一个令人沮丧的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要想象这种沮丧。 我以前去过那里。

    如有任何其他问题、请稍后发布。

    此致、

    彼得