This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2191:无缓冲器电路的最大负载

Guru**** 2878080 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2191, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1288313/opa2191-max-load-no-snubber-circuit

器件型号:OPA2191
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、Amps 团队、

我们正在通过减少原理图中元件的数量来优化 PCB。 减少元件数量的一种可能方法是移除缓冲电路。 请注意、OPA2191元件的数据表建议放置具有无/轻直流负载的单位增益配置 RC 电路。 您能建议一下、如果没有这样的阻尼器电路、我们可以达到的最大负载是多少? 感谢你的帮助。

此致、
网卡高夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我首先澄清一下在这种情况下负载是什么意思。

    通常、高负载表示来自器件的高输出电流、在这种情况下、需要考虑相对于放大器输出级的负载。 这很容易与放大器输出端的负载电阻 RL 相混淆。  请参见下面的原理图。

    负载电阻(RL)与放大器输出级上的电流负载之间存在反比关系。 RL 值较高时、放大器输出级需要提供的电流很小、并且负载较轻。 如果 RL 值较低、放大器必须在输出电压相同的情况下提供更高的输出电流、这被认为 放大器的负载较重。

    因此、  最大值 负载是放大器的短路电流限值。 如数据表中所述、仅在无负载/轻负载直流条件下才需要缓冲电路。 我相信 问题是 :  最小值 无需缓冲器电路即可实现的最大负载。

    缓冲电路的作用是在轻负载条件下使放大器保持稳定。 因此、可以实现的最小负载是产生可接受相位裕度和瞬态响应的负载。 通常,相位裕度大于45°被认为是稳定的,尽管某些应用可能需要高达60°的相位裕度。

    您可以根据小信号输入电压阶跃响应放大器输出端的过冲百分比间接测量相补角。

    我在 TINA-TI 中针对100pF 的负载电容并扫描10kΩ、2kΩ 和 1kΩ 处的负载电阻进行了仿真。 粉色线表示22%过冲、对应于大约45°的相位裕度。 在这种情况下、对于1kΩ 的阻性负载、放大器的相位裕度小于22%。

    稳定性在很大程度上 取决于放大器输出端的容性负载。 再次对50pF 负载电容进行仿真表明、对于 1kΩ 和2kΩ 的阻性负载、放大器的过冲小于22%。

    我在下面附上了 TINA 仿真文件。 您可以随意调整仿真以满足电路的确切输出条件、从而确定最低稳定性标准。

    e2e.ti.com/.../OPAx191_5F00_Load_5F00_Sweep.TSC

    此致、

    扎赫