This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:具有上拉电阻器的比较器输出

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1288202/tlv7031-comparator-output-with-pull-up-resistors

器件型号:TLV7031

正输入引脚上有一个10k 欧姆的上拉电阻、负输入引脚上有一个470欧姆的上拉电阻。 我仅使用 +5V 电源。 我在输出端变得很低(零伏)。 对于这些具有不同 TLV7031或不同温度的上拉电阻、输出是否可能变为高电平?  使用这些上拉值来始终在0°C 到100°C 以及所有制造的电路板的输出处获得低电平是安全的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tahir,

    您能否提供完整的原理图?

    将两个输入上拉至相同电压是一个未定义条件(IN+= IN-)。 输出是不确定的。

    当两个输入相等时、输出将完全由各个器件的内部失调电压决定。 偏移量可以是正的、也可以是负的、所以您有50%的可能性为高、或者有50%的可能性为低。 我们无法"保证"输出为低电平、除非您向输入添加失调电压以将输出偏置为低电平。 任何比较器都是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们有一个带有继电器的 OLD 电路。 在开关期间、电路的开关操作会使两个输入在短时间内处于上拉位置。 继电器有时无法正常工作、因此我想找出电路中的问题。

    引脚上的上拉电阻器时、将发生什么情况? 10k Ω(在-ve 引脚上)、470 Ω(在+ve 引脚上)输出反向变为高电平。

    是否有必要在每个+ve 和-ve 输入引脚上始终设置下拉电阻?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV7031是一款 CMOS 比较器、具有非常低的输入偏置电流、因此两个上拉电阻器不会出现明显的压降。

    为了在反相输入端具有小于5V 的电压、您实际上必须添加一个下拉电阻器来为该输入创建一个分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    Tahir,

    将输入连接到两个单独和不同的电压可能更容易、因此比较器可以具有定义的输出条件。