This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700:接地电阻测试范围

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: INA700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1288274/ina700-earth-resistance-testing-range

器件型号:INA700

您好!

我们正在尝试设计一个接地电阻表、该表强制电压在接地电阻上并测量感应电流、将测量值返回到 MSP430、然后输出到显示器。

我们计划选择 INA700进行电流检测、因为它集成了高精度电阻和数字输出、我们可以将其直接与 MSP430连接、 此外、该 EVM 还可用于简化所需的固件开发和测试、并且成本较低、是非常合适的选择。

以下是有关该概念的几个问题:

-接地电阻范围从100m 欧姆到10欧姆,这意味着通过 INA 的电流范围将从100mA 到10A。 电流检测精度在该电流范围内会有何变化?

- 10A 电流通过2m 欧姆的集成电阻可能导致内部发热,因为耗散的功率为200mW。 这是一个问题吗?

-如果我们强制一个2KHz 正弦电压并测量可变的 ADC 输出,同样的概念会起作用吗? 在使用 MSP430 SCB 和 INA700EVM 测试此概念时、我们是否可能会遇到任何问题?

谢谢、此致

迪万舒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Divyanshu,

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    快速计算低电流下误差的最佳方法是计算偏移引起的误差、即 eIOS_max = IOS_max/Ilow = 1.5mA / 100mA * 100 = 1.5%

    您还可以假设100mA 处的最大增益误差(Gserr)为0.5%(请参阅电气特性表、数据表的表6-5)。 RSS 误差将产生 SQRT (1.5%^2 + 0.5%^2)= 1.581%总计。

    在10A 电流下、典型增益误差被指定为+/-1.25%、但是我想说、假设10A 时的最大增益误差为+/-1.65%是安全的、因为5A 时的典型增益误差和最大增益误差之间也存在0.4%的差异。 另请参阅图7-2以了解详情。 不过、在较高电流下、eIos 会较低。 电流为5A 时、eIos = 0.03%、因此100mA 和5A 时的总可能误差相似。

    该分析不包括失调电压或增益误差漂移产生的误差、也不包括直流 CMRR 和 PSRR 引起的失调电压误差。

    只要内部结温不超过125°C、10A 持续电流对于器件是安全的、这取决于电路板布局布线和环境温度。 使用 EVM 作为参考点、我们对以下曲线进行了表征、该曲线显示了环境温度范围内的最大安全工作电流:

    假设您选择了足够快的转换时间、2kHz 正弦波会在器件的 BW 限制范围内。 最快的转换时间为50us、因此 BW =(1/2)* 1/50us = 10kHz。 然而、鉴于增益与电流之比的非线性(图7-2)、这可能导致根据信号振幅测量交流信号的非线性。 在确定如何处理数据时应考虑这一点。 例如、在计算电阻时、您可能只需要同相处理某些数据点(例如、当信号处于峰值或谷值时)。

    如果您有任何后续问题、请发布回来。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的联合工程师:

    感谢您抽出宝贵的时间提供宝贵意见。 现在我没有其他问题、因此如果有问题、我会让我的其他团队成员提问。

    在使用 MSP430 SCB 和 INA700 EVM 开发这一概念时、我可能会遇到其他具体问题。

    非常感谢您的支持! 非常感谢。

    此致

    迪万舒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我无法通过用户指南 https://dev.ti.com/gallery/info/中提供的链接访问 EVM GUI

    这是否与以下内容相同: https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio&module=/ti/sensors/currentsensor/INA700 ?

    谢谢。此致、

    迪万舒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Divyanshu、

    该链接应更新为:

    https://dev.ti.com/gallery

    搜索 INA700可得到:

    https://dev.ti.com/gallery/search/ina700

    有三个选项(包括您提到的选项)、但对于 INA700、它们都应该在本质上是相同的。 但是、推荐的版本是 EZShunt-EVM-GUI。

    此致、

    彼得