This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:具有 PF 测量功能的功率计功能实现

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1288907/ina229-power-meter-function-realization-with-pf-measurement

器件型号:INA229
主题中讨论的其他器件: INA223

您好、

客户需要将电表 IC 嵌入到其交流/直流电源产品中来测量电源的输入功率和 PF、例如功率计功能。 我只想到 TI 的数字功率监测器 IC、如 INA229、但我不确定它是否可以在不添加 MCU 的情况下测量 PF。 您有任何解决方案/建议吗? 谢谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    遗憾的是、我们的所有电源监控器件都需要某种类型的 I2C 通信来更改设置和配置。 但我们有 INA223。 INA223是一款模拟输出器件、对于某些设置、是 I2C 可编程的。 如果您对器件的默认设置没有问题、您可能不需要使用 MCU 来更改设置、也可能在没有 MCU 的情况下工作。 以下是配置寄存器中的默认设置:  

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    我不确定你是否明白我的意思。 我正在寻找一种可以测量交流/直流电源产品的输入电压、电流、功率和功率因数的解决方案。 我知道 INA229/223可以测量电流+电压并得出功率值、但功率因数如何呢? 您是否有任何关于功率因数的解决方案?

    谢谢。

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、  

    遗憾的是、我们的任何器件上都没有功率因数输出。 不过、您可以根据 Vbus 和 Vsense 计算该值。