This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240A3

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284669/ina240-ina240a3

器件型号:INA240

如果 INP 和 INN 电压与稳态值相差200秒、则 INA240A3的输出是否会发生变化?

 

根据数据表、INA240x 兼容、以实现增强型 PWM 抑制。

 

请帮我了解行为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入端存在快速共模瞬变时、预计输出端会存在一些瞬态干扰。 此图中对此进行了说明。

    通常、共模电压变化越大、上升/下降沿越快、干扰就越大。 即使采用增强型 PWM 抑制、也无法完全擦除共模干扰。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    INA240A3系列的工作共模电压为80V、正常电压为90V:

    所以90V 应该出现多长时间:损坏 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    耐受90V 没有时间限制、可以将其视为不确定。

    此致、Guang