This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:VIORM 定义

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, ISO5452
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1288708/amc1200-viorm-definition

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件: SN5452ISO5452

我们对 d/s 的 VIORM 定义感到困惑。 您可以看到如下所示的差异。 哪一个是正确的?

AMC1200

SN5452

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我在 AMC1200数据表的第一张图片中没有看到文档、而是在第二张图片中看到的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉混淆。 第一张图片从 ISO5452栅极驱动器捕获、第二张图片从 AMC1200捕获。 为何这两种定义不同?

    谢谢

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    数据表由不同的人编写、使用的词语略有不同。 规格相同。