This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:压摆率仿真

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1289258/lm2904b-slew-rate-simulation

器件型号:LM2904B
主题中讨论的其他器件:LM2904

您好!

我使用 LM2904和 LM2904B 运行压摆率仿真。

电路相同、但输出电压波形不同。 您能告诉我原因是什么吗?

e2e.ti.com/.../LM2904B-SR

e2e.ti.com/.../LM2904-SR

■LM2904

■LM2904B

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Nishie。

    导致此问题的原因是模型采用不同的架构。 您在原理图中包含的 LM2904模型是由 National Semiconductor 开发的更简单的模型。 此后、我们更新了此模型、采用更复杂的架构、其中显示更多的器件行为。

    可通过以下链接在设计工具和仿真下找到最新模型:

    https://www.ti.com/product/LM2904#design-tools-simulation

    在 LM2904的输出端有一个50uA 恒定电流阱。 当您在灌电流和拉电流之间切换时、这可能会导致输出出现一些非线性行为。 有关这方面的更多信息、请参阅以下应用手册中的第3部分。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa277b/sloa277b.pdf

    将输入电压升高3V 可修复 LM2904的这一问题。 LM2904B 具有更强的恒流灌电流驱动器、因此为了解决此问题、您必须移动电压并将电阻器值增加到10k。

    此致!
    杰瑞