This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902KV:如何解决最坏情况下的放大器输出电压、请考虑输入偏置电流、输入失调电流、输入失调电压

Guru**** 2757375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1288750/lm2902kv-how-to-solve-worst-case-output-voltage-of-the-amplifier-consider-input-bias-current-input-offset-current-input-offset-voltage

器件型号:LM2902KV

尊敬的 Ron MIchallick

在上一 E2E 主题 LM2902KV:如何解决放大器在最坏情况下的输出电压考虑输入偏置电流、输入失调电流、输入失调电压-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛中、您认为可以按如下方式解决 OP 误差  

Vos * NG;其中 NG = 37=36k/1k +1 ( 非反馈侧的增益)

IIB * Rdiff * NG;其中 Rdiff =-0.837k =(1k ||36k)-(1.8k + 0.1k);IIB 和 Rdiff 均为负 ,所以误差为正  

IIO * Rmax * NG;其中 Rmax = 1.81k (是两个输入电阻中的较大者。

但 有了 链接 高精度实验室系列: 运算放大器| TI.com 你张贴在同一主题,我理解的 IIB * 36k。

我在上面的理解有什么问题吗?

Br

宇庭市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuting、您好!

    IIB 是相等的共模输入电流。 每个输入端的电压偏移为 IIB * R ;其中 R 是直流电导之和的倒数,也称为有效电阻。  

    如果两个输入端的电阻相同,则两个输入移动相同,因此没有输入差来改变输出电压。