This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:失效防护输出调整

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1288900/amc1311-q1-failsafe-output-adjustment

器件型号:AMC1311-Q1

您好、TI 专家、

我们注意到、如果满足以下条件、VFAILSAFE (VOUTP - VOUTN)将为-2.6V。

有没有任何方法可以使 VOUTP-VOUTN 保持为0V 甚至 VDD1功率缺失?

或者、唯一的方法是在我们识别到 VDD1丢弃时禁用 VDD2?

由于输出电压取决于 VDD2、因此一旦我们将其移除、VOUTP-VOUTN 应为0V。

如果您有更好的建议、敬请告知。

也许可以在输出侧添加一个电压偏置电路、如下所示?