This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6654:寻找 LMH6654的替代产品

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6654, LMH6624, OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1287695/lmh6654-finding-a-replacement-for-lmh6654

器件型号:LMH6654
主题中讨论的其他器件: LMH6624OPA818

大家好!

我们正在寻找 LMH6654的替代运算放大器、因为它的工作温度太低。

工作频率为13.6MHz。

需要满足以下条件:

1.电源 ±5V

2.闭环增益大概为10,

3.工作温度为-40 ~ 125 °C  

4. SR > 200V/us

5. BW > 150MHz

让我们更好的是、新产品可以与 LMH6654引脚对引脚兼容

我找到了一个、LMH6624。 是否可以更换? 我们是否有其他替代产品?

您能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZHAN,

    我们唯一在您需要的温度范围内工作的器件以及列出的性能规格、是 LMH6624和 OPA818。 这些都是解补偿器件、这意味着它们需要最小增益才能保持稳定。 LMH6624的最小增益为10V/V、而 OPA818的最小增益为7V/V。 可 在此处找到这两款器件的比较表

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您的回答、它对我有很大帮助。  

    此致、