您好、TI 团队、
我正在寻找一个低噪声 SE-Diff ADC 驱动器、以连接以下参数:
- 输入:+/-12V 范围、单端
- 输出:+2.5V Vocm 上的+/-2.5V 差分
THS2630似乎是正确的选择、但数据表缺少增益小于1的电阻器配置应用示例、建议这么做。
此外、THS2630的 SPICE 模型也会非常有用。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
从您提供的详细信息来看、THS2630似乎是您的应用的正确选择。 数据表提供了一个示例、说明如何在单端至差分运行模式下配置放大器。 为了将增益设置为小于1、Rg 必须大于 Rf。 因此、对于您的应用、要获得5V 的输出摆幅、您可以将 Rf 设置为333欧姆、Rg 设置为800欧姆。
为了进行仿真、我将附上下面的 TINA 原理图。
e2e.ti.com/.../THS2630_5F00_E2E.TSC
如果您有任何其他问题、敬请告知。
谢谢。
尼克
尊敬的赖先生:
您可以从 TINA 模型创建任何 SPICE 模型。 如果您打开 TINA 并进入放大器宏、则可将模型另存为 CIR 文件。 然后、您可以打开 PSpice 并依次选择"Tools"->"Generate Part"。 此时将弹出一个对话框、您可以加载 CIR 文件。 这将生成一个符号和必要的文件、以便您可以在 PSpice 中对模型进行仿真。
我已附上以下 THS2630型号的 CIR 文件。
如果您对器件或电路配置有任何其他问题、或者在 PSpice 中创建模型时需要任何进一步的帮助、敬请告知。
谢谢。
尼克