This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:+/-12V 单端至+2.5V Vcm +/-2.5V 差分 ADC 驱动器配置

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: THS2630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286592/ths2630--12-v-single-ended-to-2-5-vcm--2-5-v-differential-adc-driver-configuration

器件型号:THS2630

您好、TI 团队、

我正在寻找一个低噪声 SE-Diff ADC 驱动器、以连接以下参数:

  • 输入:+/-12V 范围、单端
  • 输出:+2.5V Vocm 上的+/-2.5V 差分

THS2630似乎是正确的选择、但数据表缺少增益小于1的电阻器配置应用示例、建议这么做。

此外、THS2630的 SPICE 模型也会非常有用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从您提供的详细信息来看、THS2630似乎是您的应用的正确选择。 数据表提供了一个示例、说明如何在单端至差分运行模式下配置放大器。 为了将增益设置为小于1、Rg 必须大于 Rf。 因此、对于您的应用、要获得5V 的输出摆幅、您可以将 Rf 设置为333欧姆、Rg 设置为800欧姆。

    为了进行仿真、我将附上下面的 TINA 原理图。

    e2e.ti.com/.../THS2630_5F00_E2E.TSC

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢、现在我有一些事情要做。

    TI 是否能够为此 THS2630提供 SPICE 模型? 很抱歉、我不是 TINA 用户。

    黎 CH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的赖先生:

    您可以从 TINA 模型创建任何 SPICE 模型。 如果您打开 TINA 并进入放大器宏、则可将模型另存为 CIR 文件。 然后、您可以打开 PSpice 并依次选择"Tools"->"Generate Part"。 此时将弹出一个对话框、您可以加载 CIR 文件。 这将生成一个符号和必要的文件、以便您可以在 PSpice 中对模型进行仿真。  

    我已附上以下 THS2630型号的 CIR 文件。

    e2e.ti.com/.../THS2630.CIR

    如果您对器件或电路配置有任何其他问题、或者在 PSpice 中创建模型时需要任何进一步的帮助、敬请告知。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的赖先生:

    很高兴我能为您提供帮助。 如果您对本主题还有任何疑问、欢迎随时回复本主题。 或者、如果您对其他主题有疑问、可以打开新主题。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 THS2630用作传感器差分 EXCT 电压的驱动器。 如果发生短路、我要关闭器件电源。 您对此有何建议?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我正在研究这一点、以便为您提供最佳建议。 同时、您能否提供一些有关您的申请的其他信息?

    是否尝试防止 THS2630的输入或输出短路?

    您使用什么幅度的差分电压信号来驱动传感器?

    您是否能够提供一个原理图来展示传感器和放大器的连接?

    谢谢。

    尼克