This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6654:该放大器是否适用于交流耦合负载?

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1288395/lmh6654-does-this-amplifier-work-with-ac-coupled-loads

器件型号:LMH6654

我正在研究宽带宽信号放大器。 我想使用 LMH6654MF/NOPB 作为最终输出级。 我使用的最后一个放大器有一个问题、它在50欧姆直流负载下正常工作、但当输出为交流耦合时、它有严重的过零问题、如下所示。 此芯片在交流耦合时是否运行正常、还是仍需要50欧姆直流负载?

TLDR:这应该工作正常。 V

但添加该电容器会破坏事情吗? V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    能否提供一些有关如何测量输出的附加信息? 您要从哪个点进行探测、探头的电容是多少?

    需要考虑的另一点是、对于单位增益配置、建议的反馈电阻器值为25欧姆、并且您使用的是402欧姆。 您是否能够尝试替换该电阻器? 这可能会对输出产生影响、但这可能不是整个问题。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉没有添加更多详细信息。 当前设计使用 MAX4201缓冲器作为输出放大器。 放大器直接进入50 Ω 的电缆、然后进入50 Ω 的端接示波器。 该示波器产生了上面所示的波形。 芯片在端接50欧姆直流电时工作正常。 当终结器交流耦合时出现问题,并产生如开机自检所示的黄色波形。 我目前正在重新设计、希望 改用 LMH6654MF/NOPB、但我想确保如果按照第二个原理图所示添加了 C1、芯片不会出现相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    感谢您提供有关测量的更多详细信息。 我不熟悉 MAX4201缓冲器设计、因此很难找出交流耦合电容器导致输出失真的原因。  

    我使用 LMH6654创建了一个模型、该模型在输出端放置了交流耦合电容器时未表现出输出失真。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、或者如果您在重新设计时遇到任何问题、我很乐意提供进一步的帮助。

    谢谢。

    尼克