This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901B:VCM

Guru**** 2975500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901B, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290070/lm2901b-vcm

器件型号:LM2901B
主题中讨论的其他器件: LM339

大家好、

从原理图视图中可以看出、VCM 可能大于 VCC。 有任何风险吗?  LM2901B 用于监控54V 总线是否正确连接。 从测试结果来看、这是可行的。 是否需要修改和使 VCM<Vcc-2V?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    这将无法正常工作、甚至可能发生意外操作。 它可能看起来起作用、但它们依赖于大量可能改变的变量。

    请参阅 LM339系列的第2.5至2.8节应用手册:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    电源电压为3.3V、这使输入限制为1.3V、它们在负输入上作为基准具有3.3V 电压、严重违反了此限值。

    理论上、当正输入超过3.3V 时、输出应该变为高电平。 这不会发生。 两个输入都将高于 VCM、而输出将恢复为"两个输入都高于 VCM"行为、并且输出将变为高电平或低电平。 请阅读应用说明第2.8节第3和第4段。

    简而言之、只要正输入低于1.3V、输出就会正确(一个输入的"特性"处于范围之内)。 但是、当正输入超过1.3V 时、输出将恢复为"两个输入都高于 VCM"行为、这可能是输出高电平或低电平。

    需要将基准降至1.3V 以下、并重新计算分压电阻、以将所有电压保持在1.3V 以下。 另一种选择是为比较器 VCC 提供大于5.3V 的电压。 是否有介于6V 和36V 之间的其他电源电压可用?