This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC23C10EVM:设计器件来验证在产品组装期间选择了正确的电阻器

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC23C10EVM, AMC23C10, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1289610/amc23c10evm-designing-a-device-to-verify-correct-resistors-are-selected-during-product-assembly

器件型号:AMC23C10EVM
主题中讨论的其他器件: AMC23C10TLV9001

我们使用几个在产品组装期间外部相同的电阻器。 我想设计一个器件、以验证组装操作员选择了正确的电阻器。  AMC23C10EVM 似乎符合描述、但我不确定从哪里开始。 对于2个基准电压以及通过电阻器的输入电压、我是否需要3个单独的电源? 或者我可以使用分离成并联的单个5V 或12V 电源吗?

我至少需要40个此类器件、因此简单是理想之选。 我是一名机械工程师、因此在电路设计方面不太深入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    欢迎来到 EE、希望您在这里度过愉快的时光。  这听起来是一个有趣的应用。  

    低侧和高侧之间是否需要隔离?  

    AMC23C10适用于高电压应用、 我不希望这些电阻器处于高电压电位。   

    我们不建议直接在终端应用中使用 EVM、因为它没有额定高电压。  

    根据精度要求、诸如 TLV9001的一系列通用放大器也可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 更具体地说、以下是一些详细信息:

    电阻器1 (R1)范围= 300-400欧姆

       R1_LOW = 300欧姆

       R1_HIGH = 400欧姆

    电阻器2 (R2)范围= 1400-1700欧姆。  

       R2_LOW = 1400欧姆

       R2_HIGH = 1700欧姆

    ABC 器件型号使用 R1。 部件号 XYZ 使用 R2。 一般概念是使用给定的电阻范围为每个器件型号设置一个窗口比较器器件、以定义输出电压上限/下限。  由于电阻器之间的差异很大、因此精度要求相对较低。 出于安全原因、我想将输入电压限制为12V。  如果这超出了 AMC23C10、是否有其他更适合的 EVM?

    我喜欢您的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    是的、这应该没问题。  

    我建议将一个外部电阻分压器连接到 AMC23C10的输入、因为输入无法处理直接的12V 电压:有关设计帮助、请访问以下网址: https://www.ti.com/lit/an/sbaa321/sbaa321.pdf

    可通过修改 R7来设置基准电压: https://www.ti.com/tool/AMC23C10EVM