This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350-Q1:使用 AMC1350驱动 SAR ADC 16位/1MSPS

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, THS4551, ADS8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290016/amc1350-q1-driving-sar-adc-16bits-1msps-with-the-amc1350

器件型号:AMC1350-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1350THS4551ADS8411

您好!  

我正在尝试使用 AMC1350驱动 SAR ADC、但没有成功。 ADC 基准为 AD4005 (16位、2 MSPS/1 MSPS、精密、差分 SAR ADC)。 在 ADC 输出端观察到的测量电压值噪声过大(在最佳情况下、2V 信号上的噪声为100mV)。 已经尝试了几个 RC 滤波器值(当然包括 ADC 的建议值)。 将 AMC1350替换为1.5V 电池后、ADC 能够完美地工作。 当我将 AMC1350重新连接到电路中时、返回的噪声。

为了使用 AMC1350直接驱动 AD4005、您对如何使其正常工作有什么建议吗? 您还有其他建议吗? 可能会增加另一个全 dif。 AMC 和 SAR ADC 之间的放大器(如果可能、我希望避免这种情况)

提前感谢、

此致、

路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    AMC1350的输出驱动强度可能不足以直接驱动高速 SAR ADC。

    我建议查看 THS4551、但是如果您在精密放大器团队的论坛中发帖、他们可能会有更合适的建议。  

    由于 AD4005不是 TI 制造的器件、因此我能够提供的支持非常有限。 我建议考虑使用 ADS8411、它根据交叉参考搜索结果兼容: https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=AD4005