This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296B-Q1:使用电阻分压器设置输出

Guru**** 2922290 points

Other Parts Discussed in Thread: INA296B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286339/ina296b-q1-output-set-using-resistor-divider

器件型号:INA296B-Q1

您好、团队成员:

在 INA296B-Q1的 D/S 中、以黄色突出显示了以下声明。
您能否更清楚地解释一下为何 TI 不建议使用此配置进行单端测量?

1.  

此致、

平田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hirata、

    原因是基准电压由于基准引脚上的阻抗和负载变化而发生变化。  如果没有缓冲器、基准电压就会发生变化。  如果您要对其进行单端测量、请使用下图所示的缓冲器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier - San:

    感谢你的评分

    这种没有 OPAMP 的电阻分压器配置是否会影响增益误差、 CMRR 等?

    此致、

    平田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akihiro:

    是的、没有运算放大器的配置确实会影响增益误差、因为基准引脚上的负载随着输入端 Vsense 和 Vcm 的变化而变化、但 Vcm 的变化 影响很小。  这对增益误差的影响更大。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier - San:

    1.在没有 OPAMP 的情况下、您对电阻分压器的电阻范围有什么建议吗? 在推荐的情况下、规格/精度受到了多少影响?

    2.我认为用电阻分压器添加 OPAMP 能简单得多吗?我们推荐用 OPAMP 解决方案。

    此致、

    平田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akihiro-San、

    1. 我们可以推荐电阻分压器、但如果这样做、我仍然建议以差分方式进行测量。  基准引脚围绕20µA 进行拉取、并且随着 Vsense 的变化、存在大约- 2µA 的增量。  这就变成了 R 分频器上的功率折衷并随电流变化。  此外、20µA 也会因器件而异。

    2. 使用一个运算放大器来驱动输入引脚、这样就可以灵活地知道电压、并且能够测量单端电压、而不会出现 Vref 引脚输入偏置电流引入的大误差。  我推荐这个解决方案。

    此致、

    哈维尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier - San:

    1-1. 我想您在谈论基准点(= Vsense =0V 的输出电压)、但我想您要特别询问增益误差。 参考点可以通过差动测量进行校准/补偿、但增益误差不能通过差动测量进行校准/补偿、这种理解是否正确?

    1-2. 如果可以、那么在电阻分压器的电阻是多少时引入了多大的增益误差?

    此致、

    平田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirata-San,

    1) 1)增益误差将被差动测量补偿。  在 Vref 引脚使用电阻分压器进行差分测量将补偿由于电阻分压器上的负载而导致的 Vref 链。

    2)通常情况下、Vref 引脚~20µA 上有输入电流 将加载您的分压器、该电流随着输入电压(Vsense) 的变化而变化。进行单端测量时、这种负载变化会导致增益误差发生变化、因为 Vref 电压会发生变化。  如果不进行差分测量、我会建议使用缓冲器。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier - San:

    噢、我不知道增益误差可以通过差动测量来补偿!

    感谢您的回答。

    此致、
    平田市