This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293-Q1:噪声问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1289530/ina293-q1-noise-issues

器件型号:INA293-Q1
主题中讨论的其他器件:INA293

大家好、我在 设计中使用 INA293A4QDBVRQ1、 我将电流检测电路放置在电源输入附近、以便可以测量整个电路板的电流。 当我测量电流时、我得到了非常噪声很大的数据。 我采用一个4.02欧姆的电阻器、在电路板外部、测量的电流。 这些数据要干净得多。 I 使用 NI-9205以100k 个样本/秒的速率对每个通道进行采样、同时测量了 INA293A4QDBVRQ1的输出和4.02欧姆的外部电流。 有什么想法、为什么会这样?

这是  INA293A4QDBVRQ1的 原理图、

这里是收集的数据。 橙色=  INA293A4QDBVRQ1、蓝色= 外部4.02 Ω

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我想您是在器件的低电平范围内操作它、而不是在器件的线性范围内操作它。  摆幅低大约为20mV。  输入端为20mV/200 (增益)= 100µV Ω。  这意味着、使用0.02Ω、您可以测量的最小电流为5mA。  您可能需要增大 Rshunt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 0.02Ω 替换为 0.2Ω。 这似乎有帮助,但没有完全解决问题。 似乎它在10mA 和更低频率处仍然有一组噪声。 我认为我处于低电平范围内、因为这不是500uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    您能否向我提供您的 ADC 信息以及您是如何驱动它的?  是否公正且具有 RC 性?   我假设它是一个 SAR ADC。  如果您无法分享以下关键项目:采样电容器大小、内部电阻器、采样时间、转换时间以及 ADC 之前的外部电阻器或电容器。

    我不确定这是不是问题。   https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf

    此致、

    哈维尔·孔特雷拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    我正在使用 NI-9205来收集数据。 https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9205.html 我将 TP1和 TP2直接连接到 NI-9205上的其中一个差动通道。

    谢谢。

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    因此、我计算了 INA293的预期噪声、这不会相加、因为它应该是1.57mA 峰峰值噪声。  NI-9205具有高阻抗、这些仪器通常会缓冲信号、因此我的 ADC 驱动信息无关紧要。

    我只剩下一个问题、即输入端的噪声仍然会导致 INA293低于饱和点、而不保持在线性范围内。  这易于验证、但可能不是您希望在应用中执行的操作。  在 R6上添加一个电阻器。  放置 R6会因器件的 IB 而产生偏移。  该偏移确实会随输入电压而变化、因此、如果您保持在10Ω 范围内、将会出现轻微的增益误差。  添加更大的电阻器将产生更大的失调电压和更大的增益误差。   

    如果是这种情况、并且输出将非常低、您可以使用双向器件、以便接近零的线性范围将始终保持在线性范围内。  添加更大的 Rshunt 电阻器。   

    此致、

    哈维尔